结果:找到"物联网 串口屏 干果机 智能厨电 乐鑫",相关内容1000条
- 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
- 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
- 成功案例|启明智显彩屏应用于激光雕刻机方案
- 现如今人们对事物新鲜度和独特性的追求愈发强烈,新颖且时尚的印记往往能吸引更多的年轻人前来驻足,激发他们对产品的消费欲望,从而产生购买行为。激光雕刻机作为一种能够将个性化信息印在物体表面的工具,对于大多数有个性化定制需求的商家来说是必不可少的。由于电子设备的需求不断增长,激光雕刻机的使用范围大幅扩大,为了适用于更多市场,产品的创新是至关重要的一环,因此启明智显为用户打造激光雕刻机产品智能化,助力产品在市场中脱颖而出。方案选型ESP32-S3芯片是极低功耗、高集成度MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth5(LE)无线通信·完整的WiFi子系统·低功耗蓝...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 激光雕刻机 ESP32 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-13 11:09:00
- 集WIFI、蓝牙的2.8寸串口屏在干果机上的应用方案
- 随着居民日常消费的升级,人们对生活质量以及营养摄入的要求越来越高,休闲娱乐支出占比也逐步增长,当人们开始追求饮食的质量而非单纯饱腹时,就给休闲食品的消费带来了新的增长点。休闲食品中的干果类食品一般富含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较多,营养价值高,并且相对于新鲜蔬果而言,干果更方便携带和储藏,因此广受人们的欢迎。然而传统的干果加工方法仍存在诸如添加剂过度、晾晒不卫生、灰尘虫蚁过多等弊端,干果机的出现则有效解决了上述问题。作为一种新型小厨电,干果机渐渐地出现在年轻家庭的厨房中,人们把它当成制作果干、肉干、蔬菜干、烘干药材、宠物食物、发酵酸奶等食品的神器。产品更新迭代的速度应跟进市场潮流趋势,在现...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 干果机 智能厨电 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-11 17:41:00
- 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
- 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 电饼铛 智能厨电 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
- 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
- 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
- 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
- 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能厨电 物联网 串口屏 嵌入式 串口通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
- 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
- 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能厨电 串口屏 物联网 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 启明智显|3.5寸串口屏应用于智能洗碗机方案
- 近年来我国家电市场增速不断加快,其中洗碗机产品已跨过百亿市场规模这一阶段性里程碑。洗碗机是帮助人们免除繁杂的洗碗家务,解放双手的产品,它有助于提高生活品质,能够极大地为家务工作提供便利并提升生活幸福感。随着社会的快速发展,年轻群体已然成为了消费主体,他们追求轻松生活,不断推动着懒人经济的发展,据消费调研显示,洗碗机已成为年轻家庭进行厨房装修时下意识考虑的新型家电之一,因此巨大的需求口为洗碗机市场的前进提供着有力支撑。但国内对于洗碗机产品的普及率尚低,现有的市场规模只是冰山一角,未来在普及率不断地提升下,洗碗机产品的市场发展空间有望向更高处增长。后疫情时代催生了人们的健康生活理念,消费者对洗碗...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 洗碗机 串口通信 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-25 17:59:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
- 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 微波炉 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
返回